This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:测得的RMS电流不符合预期

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626578/drv8884-rms-current-measured-is-not-as-expected

部件号:DRV8884

您好,

电机电流输入测量值为60mA,但设计值为75mA。 是什么原因导致了这种变化?

请查看详细信息。

1.RREF = 562K

TRQ = 1.

3.衰变=与DVDD相关(慢衰变)

4.我们在设计中同时使用1/4和1/2步进模式和两个PWM频率- 400Hz和800Hz。

5.电机电流波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供信息。

    当电机运行时,使用562k RREF电阻应产生53mA的最大电流(37.7mA RMS)。

    虽然562k电阻器,DRV8884和探针中可能存在一些错误,但当前图像似乎接近此错误。

    您希望在电流峰值时看到什么值? 假设您想要75mA,RREF电阻值应为400kOhm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要75mA有效值电流,因此106mA满刻度电流。 使用这些电阻器时,电阻器将为282K。 请确认。 此外,容忍程度如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uhtis,

    建议使用扭矩设置为50 % 的~141k电阻器。

    这应在如此低的电流下提供最佳性能。 使用50 % 的扭矩设置将消隐时间减少到1us,而不是标准1.5us,这应该有助于电流纹波。 详情请参阅表6。