请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 VM针脚使用的电压与向半桥接器提供的实际电压不同,是否可以使用低于8.5V的电机电压? 例如,如果我为VM引脚提供15 VDC,半桥接器提供5 VDC,是否会出现问题? 请参见下图中的示例。 我能想到的唯一考虑因素是FET的栅源电压。 还有事吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VM针脚使用的电压与向半桥接器提供的实际电压不同,是否可以使用低于8.5V的电机电压? 例如,如果我为VM引脚提供15 VDC,半桥接器提供5 VDC,是否会出现问题? 请参见下图中的示例。 我能想到的唯一考虑因素是FET的栅源电压。 还有事吗?