This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:故障和OCTW不报告错误

Guru**** 2363330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624720/drv8301-fault-and-octw-don-t-report-error

部件号:DRV8301

尊敬的支持人员:
我们使用您的驱动器DRV8301 (仅2相)来控制4个N通道MOSFET,这些MOSFET连接到800W直流电动机。
在电机+负载测试期间,驱动器锁定并将H形电桥置于'Z'状态。 状态寄存器1的读数显示0x18,这意味着触发'FETLA_OC'和'FETHB_OC'标志。
根据您的数据表,考虑到驱动器完全锁定,我们怀疑会出现"External FET Overload–Latch mode"(外部FET过载–锁定模式)事件。
但问题是,FAULT_PIN和OCTW_PIN都不报告此错误,而应该是此类错误。
故障和OCTW针脚如何保持高位?
提前感谢您的参与。

此致,

Pierre B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pierre:

    你能排除一些问题吗?

    您是否正在使用电流限制模式?

    从数据表中:
    在电流限制模式下,在过电流事件期间,设备使用电流限制,而不是设备关闭。
    在此模式下,设备通过nOCTW引脚报告过电流事件。 nOCTW引脚将保持在低位
    µs 64 ̊ C周期(内部定时器)或直到下一个PWM周期。 如果另一个过电流事件为
    由另一个MOSFET触发,在上一个过电流事件期间,报告将继续另一个
    64 µs周期(内部计时器将重新启动)或直到两个PWM信号循环。 关联的状态位将为
    已为检测到过电流的MOSFET断言。

    您是否正在使用EN_GATE重置脉冲,或者EN_GATE上是否可能有噪音?

    从数据表中:
    从10至20 µs的EN_GATE重置脉冲(高→低→高)不应应用于EN_GATE引脚。 。
    DRV8301具有从快速重置模式到完全重置模式的过渡区域,可导致设备变为
    在完全关闭电源后再打开之前,外部输入不响应。 如果重置,可在引脚外部添加RC滤波器
    此时间段内的脉冲预计会发生在EN_GATE引脚上。

    您是否已确认这不是问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:
    感谢您的反馈。
    我确认我们使用电流限制模式。
    我们不使用EN重置脉冲;此引脚仅在初始化过程中被绑定为高电平。 en_gate直接连接到n ü µC。

    当我们尝试在安装Latchup驱动程序后重新启动电机时,会出现一种奇怪的行为。
    如果我们试图发送一个与0不同的PWM命令,则没有发生任何情况。
    但如果我们发送0,并且在任何不同的值之后,电机将再次启动;就像此0 % PWM命令重置所有内容一样。
    我们不做任何其他事情...

    此致,
    Pierre B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pierre:

    这似乎与当前限制模式描述一致。

    您是否在本次活动中检查过nOCTW?
    如果您看到nOCTW断言,请循环PWM输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢您的回答。
    我们检查nOCTW引脚,但我们的软件运行在400µs,因此,如果在64µs max期间断言引脚,我们无法检测到它。
    我们将对其进行修改。

    “循环PWM输入”是什么意思?

    此致,
    Pierre B