This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:MOSFET大小问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624071/drv8323r-mosfet-sizing-question

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件: DRV8301DRV832X

您好-

我正在研究DRV8321R的MOSFET尺寸。 在数据表中,它提供了以下公式和示例:

梯形120°换向:IVCP > Qg׃PWM

正弦180°换向:IVCP > 3×Qg׃PWM

示例: 如果VVM = 8 V (IVCP = 15 mA)的系统使用45 kHz的最大PWM切换频率,那么电压缓冲可支持使用Qg < 167 NC梯形换向的MOSFET,以及正弦换向Qg < 56 NC的MOSFET。

当我自己计算示例时,获得的值是数据表计算的两倍。

请提供建议。

谢谢!

—————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。 希望今天就能解决问题,因为我目前在设计中一直处于搁置状态,直到我知道DRV8321R是否足以满足我的FET的要求后才能继续。

    —————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    方程式正确,但示例计算不正确。 该值是您计算的示例的2倍。

    另一个注释是方程式10是方程式9后面的行。

    数据表将进行更新以反映这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick! 这似乎是一个很高的价值。 即使使用正弦控制(3倍乘法器)和InstaSPIN-FOC,方程式也能驱动Qg为185的FET。 这比DRV8301更高,后者具有更多的源/接收功能。 我是否遗漏了任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    不同之处在于DRV8301充电泵用于高侧和低侧FET。 DRV832x充电泵仅用于高侧FET,而单独的内部LDO (VGLS)用于低侧FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了-那么DRV8321R实际上可以驱动更大的FET?

    最后一个问题-如何从VVM中确定Ivcp?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,

    是的,您可以驱动更大的FET。

    您的意思是"如何从VVM中确定Ivcp "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick -

    数据表中显示“IVCP是充油泵容量,这取决于VM引脚电压。”(见第61页 ,9.2 .1.2 节) 1

    我将使用的最大VVM为55V。

    谢谢

    -Asif