请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8321R 主题中讨论的其他部件: DRV8301, DRV832X
您好-
我正在研究DRV8321R的MOSFET尺寸。 在数据表中,它提供了以下公式和示例:
梯形120°换向:IVCP > Qg׃PWM
正弦180°换向:IVCP > 3×Qg׃PWM
示例: 如果VVM = 8 V (IVCP = 15 mA)的系统使用45 kHz的最大PWM切换频率,那么电压缓冲可支持使用Qg < 167 NC梯形换向的MOSFET,以及正弦换向Qg < 56 NC的MOSFET。
当我自己计算示例时,获得的值是数据表计算的两倍。
请提供建议。
谢谢!
—————————————