请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8835 您好,
我的客户正在使用DRV8835。
他有以下问题。
请回答以下问题。
问题1:在电机运行过程中,我们是否可以将接口模式从"内/内"更改为" PH/EN "?
DRV8835何时检测到模式引脚的逻辑电平? 在发布UVLO或休眠模式时? 或随时?
问题2:DRV8835通过外部电路在向模式引脚供电的中间范围电压(0.3xVcc<中间电压<0.5xVcc)下检测到哪种模式(输入/输入或PH/EN)?
此致,
Shimizu