This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:模式引脚的功能

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623801/drv8835-function-of-mode-pin

部件号:DRV8835

您好,

我的客户正在使用DRV8835。
他有以下问题。
请回答以下问题。

问题1:在电机运行过程中,我们是否可以将接口模式从"内/内"更改为" PH/EN "?
   DRV8835何时检测到模式引脚的逻辑电平?  在发布UVLO或休眠模式时? 或随时?

问题2:DRV8835通过外部电路在向模式引脚供电的中间范围电压(0.3xVcc<中间电压<0.5xVcc)下检测到哪种模式(输入/输入或PH/EN)?


此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    问题1:在电机运行过程中,我们是否可以将接口模式从"内/内"更改为" PH/EN "?
    DRV8835何时检测到模式引脚的逻辑电平? 在发布UVLO或休眠模式时? 或随时?

    系统将立即检测到模式输入的更改。 因此,建议在更改模式之前禁用输出或将输出设置为活动低电平。

    问题2:DRV8835通过外部电路在向模式引脚供电的中间范围电压(0.3xVcc<中间电压<0.5xVcc)下检测到哪种模式(输入/输入或PH/EN)?

    未知。 过渡点因设备而异。