请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.1873万 主题中讨论的其他部件:DRV8308, DRV8307
你好
我有 一个3相,无传感器BLDC电机,由24V电源供电。 在加速过程中,电机可以获取7A-10A的电流。 稳态电流约为6A。 电动机的转速为2万RPM,我正在以1万RPM运行。 我正在寻找一个独立驱动器,最好使用PWM或模拟输入,速度和方向进行控制。 我不介意使用外部FET。 我找到的最接近的是ON Semiconductor的LV8907UW。 但是,建议将此控制器用于12V应用。 TI是否有额定电压为24V的同类芯片?
谢谢!
罗伯特