This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:无传感器三相无刷直流电机控制器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623706/drv11873-sensor-less-three-phase-brushless-dc-motor-controller

部件号:DRV1.1873万
主题中讨论的其他部件:DRV8308DRV8307

你好

我有 一个3相,无传感器BLDC电机,由24V电源供电。 在加速过程中,电机可以获取7A-10A的电流。 稳态电流约为6A。 电动机的转速为2万RPM,我正在以1万RPM运行。 我正在寻找一个独立驱动器,最好使用PWM或模拟输入,速度和方向进行控制。 我不介意使用外部FET。 我找到的最接近的是ON Semiconductor的LV8907UW。 但是,建议将此控制器用于12V应用。 TI是否有额定电压为24V的同类芯片?

谢谢!

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    最接近的设备是DRV8308/8307。8307。 DRV8308通过SPI配置,而DRV8307通过硬配置。 两种设备的工作电压最高可达32V。

    DRV8308和DRV8307需要霍尔传感器才能启动。