请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0964万 主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万, DRV1.0963万
尊敬的TI:
非常感谢 您的阅读。
请帮我了解DRV1.0964万的计划规范。
我想知道DRV1.0964万是否具有像DRV1.0975万一样的EEPROM。
如何对DRV1.0964万进行编程。再次感谢您的阅读。
如果您能重播,我将不胜感激。
谢谢你。
Zky
电子邮件:zky@xeltek-cn.com