This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0964万:DRV1.0965万程序规格

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623435/drv10964-drv10965-program-spec

部件号:DRV1.0964万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万DRV1.0963万

尊敬的TI:

非常感谢 您的阅读。

请帮我了解DRV1.0964万的计划规范。

我想知道DRV1.0964万是否具有像DRV1.0975万一样的EEPROM。

如何对DRV1.0964万进行编程。再次感谢您的阅读。

如果您能重播,我将不胜感激。

谢谢你。

Zky

电子邮件:zky@xeltek-cn.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zky:

    感谢您对DRV1.0964万的关注。 遗憾的是,所有EEPROM设置均已在此设备中固定,无法对其进行编程。

    但是,DRV1.0963万是与DRV1.0964万类似的配套设备,可对EEPROM设置进行编程。

    由于好奇,您特别希望编程什么?

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    非常感谢您的帮助。

    如果可以编程,我只想获得DRV1.0964万的程序规范。

    我以前使用过DRV1.0975万,所以我认为他们也可以对EEPROM进行编程。

    很抱歉打扰了您。

    再次感谢。

    Zky