This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万EVM未驱动电机

Guru**** 2362460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623539/drv10975evm-not-driving-motor

主题中讨论的其他部件:DRV1.0975万DRV1.0983万

您好,

我有一个带有3相无刷直流电动机的DRV1095/83套件。 我根据文件尝试启动电机,但电机不工作。 它会启动,几秒钟后停止。

请问问题出在哪里?

其次,我想使用DRV1.0975万套件为其他电机供电。 马达不工作。 如何将此套件与其他电机配合使用?

谢谢!

Ali Makki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Makki:

    您是否测量并验证了每个电机的RM和KT的值? 如果您需要帮助,请使用我们的调谐指南( 可在此处找到)。 具体而言,分别为2.2 和2.3 部分。 RM和KT用于帮助电机旋转,只 需 输入 GUI即可。

    如果您已执行此操作,则必须调整电机驱动器。 对于我已连接的DRV1.0975万和DRV1.0983万,启动EEPROM设置非常有用。 将GUI与显示的设置相匹配。 这些设置应有助于电机旋转,但我们的调谐指南应用于 进一步 增强您使用的任何电机的性能。  

    最佳,

    -Cole