This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:BOOSTXL-DRV8305EVM -从LaunchXL F2.8377万S开始-不使用InstaSpin

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305, DRV8301, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622967/boostxl-drv8305evm-boostxl-drv8305evm---start-with-launchxl-f28377s---no-instaspin-use

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8305DRV8301controlSUITE

您好,

我想进一步了解如何使用BOOSTXL-DRV8305EVM对BLDC电机控制进行编程,并想知道是否有源代码或教程不使用InstaSpin控制器IC。 我想将BoosterPack与我的F2.8377万S Launchpad配合使用。 如果我不必从头开始,那就太好了。

使用较旧的非浮点控制器的示例是否有用? 在控制套件下,例如:HVMotorCtrl + PfcKit_Sensorless 2.1 -> HVBLDC_Sensorless。 但是,此项目适用于F2.8035万控制器。

我的主要目标是生成程序代码,我可以在ROM中没有InstaSpin的其他控制器上使用这些代码。

我很乐意提供反馈和建议。
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考controlSUITE中的示例项目,有基于F2803x或F2833x控制器的无传感器BLDC或PMSM示例项目,而不使用instaSPIN ROM。 将此代码移植到F2.8377万S并不困难,您只需在\controlSUITE\DEVED_KITS\DRV830x-HC-C2-KIT_V105中将DRV8305驱动程序代码写入DRV8301_SPI.c。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过了一段时间后我发现了这个:

    www.ti.com/.../boostxl-drv8320s

    查找最新的BoosterPack并不容易,而www.ti.com/.../select.page 却没有显示所有的BoosterPack!?

    在任何情况下,都有不​​带InstaSpin等的DRV8320-BoosterPack的详细示例