请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8305, DRV8301, controlSUITE
您好,
我想进一步了解如何使用BOOSTXL-DRV8305EVM对BLDC电机控制进行编程,并想知道是否有源代码或教程不使用InstaSpin控制器IC。 我想将BoosterPack与我的F2.8377万S Launchpad配合使用。 如果我不必从头开始,那就太好了。
使用较旧的非浮点控制器的示例是否有用? 在控制套件下,例如:HVMotorCtrl + PfcKit_Sensorless 2.1 -> HVBLDC_Sensorless。 但是,此项目适用于F2.8035万控制器。
我的主要目标是生成程序代码,我可以在ROM中没有InstaSpin的其他控制器上使用这些代码。
我很乐意提供反馈和建议。
非常感谢!