This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624铃声Haptic

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622364/linux-drv2624-drv2624-ringtone-haptic

部件号:DRV2624
主题中讨论的其他部件: DRV2625

工具/软件:Linux

嗨,各位,

我有一个关于铃声触觉效果的问题。

现在,我们要求  在波形序列发生器模式下,振动与铃声的节奏同步。  但我们不知道 设置一组Seq,loop和main循环可以实现多复杂的铃声? 如果铃声具有复杂的节奏,如何实现这种振动效果?  是否有振铃效果(波段数据,序列和循环)的示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,

    所有波形的RAM (1KB)都有限。 你可以在里面放任何东西,你可以玩。 使用波形序列发生器,您可以加载这些铃声,并通过处理这些铃声,播放您存储的不同铃声。

    遗憾的是,我没有任何例子,我会在我的同事回来时询问他是否提供这种情况(因为我们拥有集成波形的设备,我们拥有许可证)。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果铃声的节奏很复杂,是否有足够的ramto存储波形? 我知道RAM的大小是1 KB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们不会协助选择波形效果或帮助客户产生波形效果。 DRV2625设备具有可用于特定效果的集成库。 如何使用DRV2624 RAM由您决定。 如果您需要有关RAM编程的帮助,请告知我们。