请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2624 主题中讨论的其他部件: DRV2625
工具/软件:Linux
嗨,各位,
我有一个关于铃声触觉效果的问题。
现在,我们要求 在波形序列发生器模式下,振动与铃声的节奏同步。 但我们不知道 设置一组Seq,loop和main循环可以实现多复杂的铃声? 如果铃声具有复杂的节奏,如何实现这种振动效果? 是否有振铃效果(波段数据,序列和循环)的示例?
谢谢你。