This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:DRV8846马达驱动声音

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622187/drv8846-drv8846-motor-driving-sound

部件号:DRV8846

您好,

我的客户遇到了有关使用步进电机的电机驱动声音的问题。
他们通过使用EVM评估DRV8846,但是,电机驱动声音不会降低。
(以前,他们使用的是离散式结构,但是他们面临着汽车驾驶声音问题,因此他们希望使用微型步进驱动器来降低汽车驾驶声音。)

以下是使用其系统确认的项目。

*减少IFS以满足电机规格。(默认GUI设置为IFS = 1.00 ,但我更改为0.21)
*提高电机旋转速度。 (更改启动/目标速度)

因此,电机驱动声音比以前降低,但是,当我设置IFS小值时,在"滑行模式"下观察到峰值电流。

我认为这个电机的线圈电阻比其他电机高一点,所以我使用另一个步进电机进行比较。
因此,未观察到任何峰值电流。

因此,我有两个问题。

1.您是否有使用具有高线圈电阻器的电机的经验? (如果可能,我想知道线圈电阻值的确切值。)
2.能否告诉我我们如何决定“扭矩”?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    使用了什么衰减模式和关闭时间?
    什么级别的微步进?
    VM电压是多少?

    电机移动或停止时是否发出声音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    >使用了什么衰减模式和关闭时间?

    我们使用了ADEC。

    >微步的级别是什么?

    我们使用了1/32。 (但没有步骤编号要求,我们之所以使用此项是因为我们认为具有高分辨率的步骤编号可实现小马达驱动声音。)

    >电压是多少?

    虚拟机为12伏。 这在客户系统中决定。

    巴西,