请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8846 您好,
我的客户遇到了有关使用步进电机的电机驱动声音的问题。
他们通过使用EVM评估DRV8846,但是,电机驱动声音不会降低。
(以前,他们使用的是离散式结构,但是他们面临着汽车驾驶声音问题,因此他们希望使用微型步进驱动器来降低汽车驾驶声音。)
以下是使用其系统确认的项目。
*减少IFS以满足电机规格。(默认GUI设置为IFS = 1.00 ,但我更改为0.21)
*提高电机旋转速度。 (更改启动/目标速度)
因此,电机驱动声音比以前降低,但是,当我设置IFS小值时,在"滑行模式"下观察到峰值电流。
我认为这个电机的线圈电阻比其他电机高一点,所以我使用另一个步进电机进行比较。
因此,未观察到任何峰值电流。
因此,我有两个问题。
1.您是否有使用具有高线圈电阻器的电机的经验? (如果可能,我想知道线圈电阻值的确切值。)
2.能否告诉我我们如何决定“扭矩”?
此致,