主题中讨论的其他部件:LAUNCXL2-TMS5.7012万,, DRV3205-Q1
工具/软件:Code Composer Studio
我们使用LAUNCHXL2-TMS5.7012万 LaunchPad (软件是drv3205-drv3205evm.7z)3205)测试了DRV3205EVM,但 发现:
- DRV3205的电源部件正常;
- 无SPI通信(无CLK信号);
- MCU和DRV3205之间无PWM信号。
您能否检查一下问题是什么,或者告诉我们如何使用此演示软件?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我们使用LAUNCHXL2-TMS5.7012万 LaunchPad (软件是drv3205-drv3205evm.7z)3205)测试了DRV3205EVM,但 发现:
您能否检查一下问题是什么,或者告诉我们如何使用此演示软件?
谢谢!
您好,Saijun,
我已授予您访问 mySecure软件上的DRV3205 EVM文件的权限,请从此处下载TMS570LS12 Launchpad的最新版本GUI和固件。
请告诉我这是否可以解决问题,或者如果您仍然无法使EVM正常工作。
-Garrett