This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV3205EVM:EVM未能正常工作

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633645/ccs-drv3205evm-the-evm-didn-t-work

部件号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他部件:LAUNCXL2-TMS5.7012万,DRV3205-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用LAUNCHXL2-TMS5.7012万 LaunchPad (软件是drv3205-drv3205evm.7z)3205)测试了DRV3205EVM,但 发现:

  1. DRV3205的电源部件正常;
  2. 无SPI通信(无CLK信号);
  3. MCU和DRV3205之间无PWM信号。

您能否检查一下问题是什么,或者告诉我们如何使用此演示软件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saijun,

    您能否提供一些其他信息?

    您是否观看过DRV3205-Q1汽车门驱动器EVM的编程? 视频可在页面底部找到: www.ti.com/.../DRV3205EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    我们发现在观看您的视频后,您的视频中使用了PC上的一个GUI。

    但现在我们还没有,您可以将其发送给我(zhengsj@cnlbn.com)吗?

    谢谢!

    此致,

    郑赛军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saijun,

    我已授予您访问 mySecure软件上的DRV3205 EVM文件的权限,请从此处下载TMS570LS12 Launchpad的最新版本GUI和固件。

    请告诉我这是否可以解决问题,或者如果您仍然无法使EVM正常工作。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的信息!

    我们检查了演示软件,但发现它适用于BLDC电机。

    我们的电机是PMSM,我们拥有用于它的演示软件(drv3205-drv3205evm.7z)3205)。

    它是否也需要GUI?

    因为我们在其子目录'lib'中找到了一个'dbuserial'模块。

    您能否向我提供相关文件和文档?

    再次感谢!

    此致,

    郑赛军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saijun,

    感谢您对您的马达的说明,我们通常提供梯形代码,因为BLDC马达更常用。

    我已授予您访问mySecure软件中另一个文件夹的权限,其中包含DRV3205 EVM的GUI,FW和FOC代码用户指南。 请改用这些文件,如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    我们尝试了它,发现:

    1,转速约为150转/分时,在开环下工作;

    2,转速约为300转/分时,在扭矩控制中工作;

    3,速度控制不稳定。

    因此我们想知道我们是否旋转新的PMSM,应该在源代码中更新电机的哪些参数。

    您能否分享一些有关旋转新电机的提示?

    谢谢!

    此致,

    郑赛军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saijun,

    我们正在向我们的软件/MCU专家咨询此主题,但我想告诉您,我们上周上传了新版本的DRV3205 FOC代码,以修复先前版本中的一些错误。 请您重新下载新版本,以便我们的团队能够根据最新代码为您提供支持吗?

    谢谢!
    Garrett