This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV3205EVM:DRV3205EVM准仪无法更改

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635328/webench-tools-drv3205evm-drv3205evm-paraeter-can-not-change

部件号:DRV3205EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 所有人:

我是YangFeng。 感谢您的帮助! 当我们的电机在速度控制下运行时,它无法快速运行。

所以我认为这个参数错误。

浮动32_t Rs;
Float32_t LS_q;
Float32_t BaseFreq;
Float32_t K_SL;
Float32_t K_LSF;

但我不能改变它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:DRV3205EVM

    您好,Saijun:

    我是YangFeng。 感谢您的帮助! 当我们的电机在速度控制下运行时,它无法快速运行。

    所以我认为这个参数错误。

    浮动32_t Rs;
    Float32_t LS_q;
    Float32_t BaseFreq;
    Float32_t K_SL;
    Float32_t K_LSF;

    但我不能改变它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YangFeng,您好!

    您的帖子已合并为一个。 我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YangFeng,您好!

    您似乎正在使用EVM的FOC GUI。 电动机是否需要FOC,梯形换向方法是否有效?

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

        FOC是必要的, 但  参数不能改变!    FOC演示的"FOC-DRV3205EV"    

    你能给我 详细的说明 吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YangFeng,您好!

    几个月前,我们将DRV3205 EVM的FOC代码替换为基于梯形的新代码,因此,首先我想看看我们是否可以将您迁移到全新FW/GUI。 由于您需要FOC,这不是一个选项,但是,FOC FW/GUI的版本比您正在使用的版本更新。

    我已授权您访问 mySecure Software上的文件夹,请从此处下载并安装最新的FOC FW/GUI,并告诉我您是否能够更改参数。

    谢谢!

    Garrett