This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:时钟PWM模式

Guru**** 2436220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8320H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635307/drv8308-clock-pwm-mode

部件号:DRV8308
主题中讨论的其他部件: DRV832XBOOSTXL-DRV832RSBOOSTXL-DRV8320H

  1. 时钟PWM模式
    如果电机已经在旋转,则drv8308不能使用反向PWM驱动电机。 例如,主动驱动PWM时,将旋转方向从前进改为后退。
    如果旋转方向改变,电机将停止运行或滑行(取决于BRKMODE)。 仅当hall_u-periode超过160 ms时,方向才会反转。 这会导致以下问题:
    1. 停止电机的速度相对较慢。 在以前使用其他驱动器IC实现电机驱动器的过程中,通过反转PWM可以快速停止
    2. 发生过冲时,调节只能使电机滑行直至达到设定点。 ‘m,我使用drv8308的制动销(断言制动)来达到更好的调节
    3. 在该应用中,我们使用两个BLDC电机作为车轮驱动。 如果需要转动(改变一个电机的方向,而另一个电机仍沿相同方向转动),则会导致电机制动(直到HALL_U-PERIode超过160ms)。 由于低侧FET开启时的制动效果取决于发电机的效果,因此随着较低的速度而降低,因此会发生这种情况,即其他电机 能够驱动实际制动的电机。 这样,在最坏的情况下,HALL_U将永远不会超过160 ms,旋转方向的切换未完成,PWM未打开。
    4. 在某些情况下,电机被制动(速度设定点= 0)。 如果电机停止,且hall_u-periode超过LRTIME (可能值:1,3,5,10s),则drv8308将进入LOCKR状态。
      如果PWM = 0且断言制动器,这是否属实?
  2. 时钟频率模式
    降低电动机速度是通过压载电动机(如1.A)来实现的,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    DRV8308通常用于启动和运行电动机。 它不适用于快速停止和启动。

    我建议您考虑DRV832x系列设备吗? 这些设备没有算法,因此您可以添加MCU或使用1x PWM模式。

    提供评估模块,如BOOSTXL-DRV8320H和BOOSTXL-DRV8323RS