This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:无法从配置寄存器读取

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635160/drv10983-q1-unable-to-read-from-the-config-registers

部件号:DRV1083-Q1

我可以使用I2C使用除配置寄存器之外的所有寄存器与DRV1083-Q1进行通信。

0x00到0x08  我可以从寄存器读取敏感数据  

0x30 SpeedCtrl我可以读写SpeedCtrl寄存器(我尝试写0xFFFF,当我读时得到0x81FF,这是我所期望的)

0x90至0x96我无法从这些寄存器中读取除00之外的任何内容,并且似乎无法写入这些寄存器

我为什么不能读写Config寄存器? 是否有任何类型的写保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul,

    您说得对, EEPROM设置具有一些读/写保护。 查看数据表中有关EEPROM访问(0x90-0x96)的8.3 6部分,在写入或读取这些寄存器之前,需要将EEPROM访问代码(0xC0DE)写入寄存器0x31 (EEEPROM Programming1: ENPROGKEY[15:0])。

     您可以在DRV1083-Q1数据表的EEPROM访问部分8.3 6中找到有关此过程的更多信息。

    最佳,

    -Cole

    编辑:随附说明,方便您使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Cole:

    我取得了一些进展,但仍在挣扎。

    我可以执行大批量读取并查看默认值。

    当我尝试执行大容量写入操作时,我无法写入影子寄存器(0x90-97)。

    详细信息:

    1. 0x60写入:8000读取:0000美元 -数据表显示我无法这么好地阅读此内容。 这就好像我没有清除电机输出被禁用一样

    2. 0x31写入:0000读:0000美元

    3. 0x60写入:代码读取:$C0DE -似乎按顺序

    4. 0x32检查状态(LSB)0001美元

    5. eeReadyStatus设置,

    6. 0x90写入:034美元A读取:0404美元 -写入失败

    7. 0x91写道:1美元A3A读:0404美元

    8. 0x92写道:0006美元读:0404美元

    9. 0X93写道:138美元E读:0404美元

    10.0X94写道:$BB6F读:0404美元

    11.0X95写道:3132美元读:0404美元

    12. 0x96写入:0534美元读:0404美元

    13. 0x35写道:06 读:0006美元

    可以看到,我无法写入任何配置寄存器。 是0404,这是我为什么失败的线索,因为它在所有7个寄存器上都是相同的值。

    我对I2C的范围进行了界定,以确认我没有丢失地址的MSB (因此9不会变为1)。 跟踪附加写入0x90,带FF和AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cole:
    忘记以上内容。 我开始研究如何写入个人登记簿,并意识到它已经开始工作了。 周五下午的手指有问题
    感谢你的帮助
    保罗