This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:电机电流不稳定

Guru**** 2443880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633294/drv8308-motor-current-not-stable

部件号:DRV8308
主题中讨论的其他部件: DRV832X

您好,客户正在使用DRV8308控制BLDC。 VDC=28V,IDCmax=10A。 电机由蓄电池供电。

在120换向模式下,电流有时高,有时低,它将触发系统中的电流保护。

我们尝试调整参数,但无法使电流稳定。 我想知道如何使电流保持稳定?

180换向有时会导致启动失败,因此只考虑120换向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    电机规格是什么?

    电流探头是否接地? 在示波器捕获中似乎有一些大约40至50 Hz的重复信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我们现在正在向客户推销DRV832x。