This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:超过电流保护阈值

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631493/drv8412-over-current-protection-threshold

部件号:DRV8412

您好,

我使用一个DRV8412驱动一个刷式直流电机。 DRV8412工作模式处于模式3。 引脚由40KHz 80 % 占空比PWM驱动。 OC_ADJ引脚上的电阻器为120K欧姆。

根据数据表中的表2,OC阈值为2.4A,电阻为120K。 但是,我的测试结果显示OC阈值约为4.4A。 为什么?

以下是我的捕获:直流电机上的通道1电流,直流电机端子上的通道2差分电压,针脚中的通道3 PWM驱动信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户350.881万,

    您能否确认使用的模式? 什么是M3,M2,M1设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    模式设置为M1=0,M2=1,M3=0。 请参阅下面所附的示意图。

    并联全桥是否意味着OC限值加倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,用户350.881万,

    是的,确实如此。 CBC限值是根据输出设置的。 因此,并行连接两个输出大约会使CBC限制增加一倍。 由于RDS打开以及每个桥接器的跳闸点变化,2x值可能会有一些变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我运行一个测试,以驱动具有两个不同占空比PWM的刷式直流电机。

    当占空比为90 % 时,OC阈值为4.4A。

    当占空比为60 % 时,OC阈值为3.1A。

    由于Oc_ADJ电阻器为120K欧姆,阈值应为2.4Ax2=4.8A。

     较低的占空比似乎使OC阈值较低。  您是否知道实际OC阈值与占空比相关的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户350.881万,

    当阈值在90和60 % 时出现时,您能否提供输入信号,输出电压和输出电流的范围捕获?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我在下面粘贴了两个示波器捕获,它是照片,不确定你是否可以清楚地看到它们。

    上面的一个是60 % 占空比情况,通道1是DRV8412 PVDD的电流电源,通道4是直流电机的输出电压。 电流下降了3d,而达到3.1A。

    下面的一个是90 % 占空比情况,通道1仍然是电流,通道4是电机的输出电压。 电流在4.4A时停止。