This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8320, DRV8323, DRV8320R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631904/drv8301-drv8301

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: DRV8320DRV8323DRV8321RDRV8320R

您好,

我们希望将DRV8301用于BLDC电机驱动器。 但GVDD输出平均电流高达30 mA。  我们选择的MOSFET的电流值较低(MOSFET的总栅极电荷接近Qg = 150 NC)。  是否有任何建议用于新的栅极驱动器(类似于DRV8301)或此情况的解决方案?  

祝您一切顺利

Melih Nafi EKİM先生

电力电子研发工程师(Akım金属研发中心)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melih:

    您的电压要求是什么? 所需的PWM频率是多少?

    您打算使用梯形还是正弦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    对于DRV8301,直流总线电压范围为10-60 V直流。 PWM频率为50 kHz,我们使用两种换向方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melih:

    DRV8320和DRV8323的建议最大平均负载为高侧25mA,低侧25mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的建议,但我们需要至少1A的降压转换器。   DRV8320R和DRV8321R的降压转换器具有600 mA输出电流。  驱动器是否在0.8 - 60V所有电压范围内提供600mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melih:

    DRV8320和DRV8323的版本没有内部电脑控制器。 这些版本(DRV8320S,DRV8320H,DRV8323S和DRV8323H)允许您根据需要调整调节器的大小,尽管PCB上可能会有一些区域损失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我们将在50 kHz时使用正弦和梯形换向方法,此外MOSFET栅电荷为155 NC,但DRV8323允许在梯形换向时使用166 NC,在正弦换向时使用55 NC。 你对此有什么想法吗? 我在下面的链接 http://www.ti.com/lit/ds/slvsdj3a/slvsdj3a.pdf中添加了数据表的一部分 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melih:

    此示例适用于VM=8V。 如果您的虚拟机较高,则Ivcp较高。 对于大于13V的VM,Ivcp可以为25mA。