This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:无输出响应模拟输入

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631294/drv2700evm-no-output-in-response-to-analog-input

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件: DRV2700DRV8662

我们看不到高电压输出响应1.8V pk-pk模拟输入。  下面是我们的设置:

  • 由USB供电
  • 我们没有使用板载微控制器,也没有连接到PC
  • 我们要输入2.7V峰值到峰值250Hz的方波信号。  
  • 我们计划将压电执行器连接到5nF电容。 当前未连接负载。 (注意:我们已尝试连接一个10nF电容器,在+/-输出上使用100k电阻,结果没有任何变化)
  • 跳线配置如下:JP10至USB,JP11至USB,JP5和JP6打开,JP9 JP8和JP7至PU,JP13打开,JP12连接,I2C打开。 LED D3,D4,D5和D6亮起。
  • 输入信号0-2.7V sq波@250Hz连接到Ain端子

在示波器上测量的上述配置的输出电压为VBST:0V,输出-:0.4v (扁平线),输出+:0V

我们尝试了各种不同的配置,但在输出上看不到超过几毫伏的任何东西,包括直接连接到TP4的0-2.7V正弦波输入,并连接了JP13。   

我们现在看到了两块板的相同结果。 我们今天收到了第三次更换,但如果我们在做某件事来杀死主板,我不想连接它。

有人能就我们应该使用的配置提供建议吗?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。 我们将在不久的将来提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jos é Luis,

    我计划根据今天的设置连接我们的新主板(我在英国,所以大约在美国的午餐时间)。

    在浏览论坛后,我看不到我们计划使用的设置有任何错误,因此我得出结论,我们肯定在之前的设置中损坏了主板。 我们之前连接了一个输入信号,该信号相对于输入连接为负值(+1.5v高电压状态和-1.5v低电压状态)。 您认为这可能会对主板造成损坏吗?

    戴夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    如果您的意思是周期性输入信号(+1.5V高电压和-1.5V低电压)不会产生任何问题。 我已在我们的EVM中查看了您的配置,并且工作正常。 我在两个输出(输出+和输出-)中获得27V的输出峰值电压。
    确保所有设备都正常工作,如电源,输入信号等

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Jos é Luis,

    我连接了替换板,它也可以使用此配置。   

    我还有另一个问题希望您能帮忙-我是否应该为此开始新的线程? 我是论坛的新手,不知道如何去做。

    理想情况下,我希望输出电压为120 Vpp,或者至少105 Vpp,同时连接压电负载(6nF电容)。

    目前我只能看到75 Vpp,所有跳线2,3和4都连接。  

    我们的输入信号为0v至2.7V方波,频率为250Hz,连接到Ain +和-。  

    其它跳线的配置与以前相同。

    完整用户指南中的6.1 部分指出输出可配置为200 Vpp,但没有说明如何配置。  

    您能告诉我是否有经过修改的120 Vpp或105 Vpp的配置?  

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    增压电压可编程为高达100V。 必须将设备配置为回扫模式,以获得高于100V的输出电压。 您可以参阅设备数据表中的反向模式,增压电压编程和反向电路部分,以了解有关这方面的更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    如果要获得120Vpp的差分输出电压,则可以在单端模式下配置输入信号,请参阅5.4 部分。
    或者,您可以使用压电控制台和PWM输入开关的相位不对,以创建差分输入信号。 如果您仅使用一个输入信号,即IN+上的0V-2.7V,则您只能看到一个输出切换。 您需要创建差分输入信号才能获得两个输出切换。
    对于120Vpp,您只需要70V时的升压和34.8V时的增益设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢,  

    现在我有0v-100V的输出,我们将按照另一篇文章的建议尝试单端输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kelly,

    这看起来很有希望。 我们将研究如何使用+/- 1.3V (从我们的处理器直接输出),或者我们可以根据需要增加(+/-)输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢Kelly,

    我们确实将(0v至2.7V)输入配置为单端,并按照您通过跳线的建议更改了增益控制。 信号的0v连接已连接到DRV2700EVM上的GND。 这确实产生了120 Vpp。

    遗憾的是,主板似乎无法满足我们当前(微泵)应用的需求,因此我们正在构建替代解决方案。 但感谢您的帮助。

    作为一名非专家,我发现用户指南对于将来的参考非常令人沮丧 有提到的跳线不在主板上(例如 JP-DC),本指南假定我对DRV2700的内部工作原理有非常详细的了解,但我没有时间了解。  我真的需要您的专家帮助!

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我们有一个用于DRV8662的计算工具;DRV2700几乎相同。  此文档 有助于计算负载和频率所需的电流。 我很惊讶地听到设备没有足够的电流供您的泵使用。 您需要电压为0V-100V还是差分电压正常? 我认为您需要单端电压。  根据图12,我们的器件应能够在0伏-100伏至~800Hz的范围内驱动33nF负载。 我们应该有足够的电流用于250Hz的操作。

    我还看到 输出端有一个电阻器。 请拆下电阻器;它只会消耗额外的电流。