主题中讨论的其他部件: DRV2700, DRV8662
我们看不到高电压输出响应1.8V pk-pk模拟输入。 下面是我们的设置:
- 由USB供电
- 我们没有使用板载微控制器,也没有连接到PC
- 我们要输入2.7V峰值到峰值250Hz的方波信号。
- 我们计划将压电执行器连接到5nF电容。 当前未连接负载。 (注意:我们已尝试连接一个10nF电容器,在+/-输出上使用100k电阻,结果没有任何变化)
- 跳线配置如下:JP10至USB,JP11至USB,JP5和JP6打开,JP9 JP8和JP7至PU,JP13打开,JP12连接,I2C打开。 LED D3,D4,D5和D6亮起。
- 输入信号0-2.7V sq波@250Hz连接到Ain端子
在示波器上测量的上述配置的输出电压为VBST:0V,输出-:0.4v (扁平线),输出+:0V
我们尝试了各种不同的配置,但在输出上看不到超过几毫伏的任何东西,包括直接连接到TP4的0-2.7V正弦波输入,并连接了JP13。
我们现在看到了两块板的相同结果。 我们今天收到了第三次更换,但如果我们在做某件事来杀死主板,我不想连接它。
有人能就我们应该使用的配置提供建议吗? 谢谢