大家好,
客户使用DRV2604安装LRA电机。 LRA电机的参数如下所示:
1. 额定功率为0.15W。
2. F0为170Hz。 电阻为9.5Ω Ω。 BL值与0.35~0.4 有关。
他的原理图在附件中。
输出+引脚和输出引脚的初始差动电压设置为1.2V。
大约1小时后,当他将此LRA电机连接到电路板时,输出+引脚和输出引脚的差分电压为0.8V。
当他使用其他LRA电机时,OUT +引脚和OUT引脚的差分电压将不会下降。
您会解释客户问题的原因吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)