请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 大家好,
在2017年11月13日发布的DRV8308数据表中,转子锁定保护功能似乎已被移除。 我们目前在应用中使用一些旧库存,我们可以看到转子锁保护功能在这些芯片中处于活动状态,无法禁用。 新数据表和旧数据表中的设备部件号似乎相同。 如果我们订购相同的设备,我们如何确保它没有此RLOCK功能? 是否可以通过编辑旧设备中的某些保留寄存器来禁用此功能? 或者较新设备的体系结构与以前的版本不同?
此致。