This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:新数据表中的转子锁(RLOCK)保护功能

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642472/drv8308-rotor-lock-rlock-protection-feature-in-the-new-datasheet

部件号:DRV8308

大家好,

 在2017年11月13日发布的DRV8308数据表中,转子锁定保护功能似乎已被移除。 我们目前在应用中使用一些旧库存,我们可以看到转子锁保护功能在这些芯片中处于活动状态,无法禁用。 新数据表和旧数据表中的设备部件号似乎相同。 如果我们订购相同的设备,我们如何确保它没有此RLOCK功能? 是否可以通过编辑旧设备中的某些保留寄存器来禁用此功能? 或者较新设备的体系结构与以前的版本不同?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kursad:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    有关此问题的任何消息?

    谢谢..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kursad:

    很抱歉耽误你的时间。

    "在2017年11月13日发布的DRV8308数据表中,转子锁保护功能似乎已被移除。 我们目前在应用中使用一些旧库存,我们可以看到转子锁保护功能在这些芯片中处于活动状态,无法禁用。 新数据表和旧数据表中的设备部件号似乎相同。 如果我们订购相同的设备,我们如何确保它没有此RLOCK功能? 是否可以通过编辑旧设备中的某些保留寄存器来禁用此功能? 或者较新设备的体系结构与以前的版本不同?"

    修订历史记录描述对数据表所做的更改。 删除了与锁定转子检测部分相关的部分,并更新了方向更改行为。

    有关详细信息,请联系您当地的TI销售团队以获取更多信息。