请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8833 您好,
我的客户正在使用DRV8833。
请告诉我电流控制PWM频率的最大/最小值。
在数据表中,Ta=25时,典型值显示为50kHz。
客户想知道此值的变化。
根据某些样品的测量结果,该值没有问题。
客户温度条件为-15~55度。
或者,您是否拥有此请求的答复等数据?
如果此变化非常大(例如:最小25kHz),则会影响扭矩。
此致,
Shimizu