This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:电流控制PWM频率

Guru**** 2358790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633279/drv8833-current-control-pwm-frequency

部件号:DRV8833

您好,

我的客户正在使用DRV8833。
请告诉我电流控制PWM频率的最大/最小值。

在数据表中,Ta=25时,典型值显示为50kHz。
客户想知道此值的变化。
根据某些样品的测量结果,该值没有问题。
客户温度条件为-15~55度。

或者,您是否拥有此请求的答复等数据?  

如果此变化非常大(例如:最小25kHz),则会影响扭矩。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我们可以估计PWM频率范围为43.5kHz至53.5kHz。

    已更新:此估计值为-15C至55C。