This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:我无法让设备给我任何输出信号

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662EVM, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641411/drv8662-i-can-not-get-the-device-to-give-me-any-output-signal

部件号:DRV8662

您好,

我想在我的学士论文中使用DRV8662 Piezo Haptic Driver,我需要 在输出方面获得帮助。  我有 DRV8662芯片本身和 DRV8662EVM评估板。 通过该芯片,我可以构建自己的评估板,其芯片周围的原理图与 DRV8662EVM的原理图相同,但输入除外。 在两个板上,我都在IN+上使用简单的低通滤波器,IN-通过100nF电容器连接到GND。 切断频率约为2600Hz。 两个板上的所有增益引脚都较低。

如果我将带有简单正弦波的波形发生器连接到两个板上, DRV8662EVM会提供输出信号,但我自己的板却没有。
我猜输入有问题,但我无法发现是什么,因为两个主板上的外部组件完全相同。

如果我测量两块板上的差分输入,我会在示波器上获得以下结果:

CH1是在波形发生器处直接测量的输入信号。此信号传输到两个板的低通滤波器。 (稍后我将计划使用PWM信号)
Ch5 (红色)是  直接在DRV8662EVM的DRV8662输入引脚处测量的输入。
CH3 (紫色) 是直接在我的主板的DRV8662输入引脚处测量的输入。

即使我断开了电源,但保持两个主板上的正弦信号处于打开状态,我也会在两个主板上获得不同的信号,如下图所示:

标签相同。

但它不能是低通滤波器,因为如果我从低通滤波器上断开两个DRV8662芯片,我就会得到这个结果

CH3和CH5是相同的。  

DRV8662EVM上的芯片是否不是DRV8662? 或者我的主板上是否有损坏的东西?

是否有人知道什么可能是错误的?

此致

Gabriel Winterstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Gabriel,

    EN引脚是否高? 当EN引脚从低转换为高时,放大器将打开。  

    如果不是问题,则查看示意图以验证必要的组件将很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚。 电子邮件意外进入垃圾邮件文件夹。

    EN引脚很高,我还获得了增压电压和Vpump。

    原理图与评估板的原理图相同。

    除了EN之外,Gain0和Gain1连接到GND。

    在IN+和IN-上,我使用不同的输入过滤器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要验证主板是否正常工作,请尝试绕过输入端的低通滤波器,看看是否有输出。

    另外,您的增压电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕过低通对输出没有帮助。 即使我连接了正弦波形电流器。

    增压电压约为30V。

    芯片对布局的敏感程度如何?

    我的电路与这些组件组合在一起,DRV8662通过SMD连接到这些适配器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出了一些布局指南

    11.1 布局指南

    •为了获得最佳的设备性能,建议使用本数据表中列出的散热足迹。 有关确切尺寸,请参见土地图案图。 DRV8662电源垫必须直接焊接到印刷电路板上的散热垫上。 印刷电路板的散热垫应通过散热导线连接到接地网络上,并连接到任何现有的背面/内部铜接地平面。 还建议连接到靠近设备四角的顶层接地平面。

    •另一个关键布局考虑因素是使升压编程电阻器(R1和R2)尽可能靠近DRV8662的FB针脚。 应小心避免使FB迹线靠近SW迹线。

    很奇怪,芯片的表现是这样的。 即使使用模拟输入,在输入端安装交流耦合电容器(0.1 UF)也很重要。 通过探查导通性,确保没有针脚短接在一起可能会有所帮助。 如果所有其它操作都失败,则芯片可能已损坏并且无法正常运行,我建议使用新芯片再次尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到了布局示例,但您是否认为布局不同,可能根本没有有意义的输出?

    交流耦合电容器始终位于输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需对输入滤波器进行小改动,输出就会有所不同,但仍应有输出。 您是否确定没有针脚短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Gabriel,

    是否有任何更新? 您是否尝试使用了新IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我也尝试了新IC。 升压电压似乎会导致问题。 如果我将外部30V连接到PVDD而不是VBST,则会有输出,但仍远离评估板的输出。 我将此芯片应用到了我的布局中,希望布局是输出出现意外行为的原因。 如果仍然不起作用,我可以丢弃电路板,然后使用不同的芯片重新开始。

    此致,

    Gabriel Winterstein