您好,
我想在我的学士论文中使用DRV8662 Piezo Haptic Driver,我需要 在输出方面获得帮助。 我有 DRV8662芯片本身和 DRV8662EVM评估板。 通过该芯片,我可以构建自己的评估板,其芯片周围的原理图与 DRV8662EVM的原理图相同,但输入除外。 在两个板上,我都在IN+上使用简单的低通滤波器,IN-通过100nF电容器连接到GND。 切断频率约为2600Hz。 两个板上的所有增益引脚都较低。
如果我将带有简单正弦波的波形发生器连接到两个板上, DRV8662EVM会提供输出信号,但我自己的板却没有。
我猜输入有问题,但我无法发现是什么,因为两个主板上的外部组件完全相同。
如果我测量两块板上的差分输入,我会在示波器上获得以下结果:
CH1是在波形发生器处直接测量的输入信号。此信号传输到两个板的低通滤波器。 (稍后我将计划使用PWM信号)
Ch5 (红色)是 直接在DRV8662EVM的DRV8662输入引脚处测量的输入。
CH3 (紫色) 是直接在我的主板的DRV8662输入引脚处测量的输入。
即使我断开了电源,但保持两个主板上的正弦信号处于打开状态,我也会在两个主板上获得不同的信号,如下图所示:
标签相同。
但它不能是低通滤波器,因为如果我从低通滤波器上断开两个DRV8662芯片,我就会得到这个结果
CH3和CH5是相同的。
DRV8662EVM上的芯片是否不是DRV8662? 或者我的主板上是否有损坏的东西?
是否有人知道什么可能是错误的?
此致
Gabriel Winterstein