请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8834 您好,
现在 我要研究步进电机的DRV8834。
但是,我对最长的唤醒时间感到困惑。
它定义了nSLEEP处于非活动状态时的唤醒时间,以进入数据表,其最大值为1毫秒。
这是否意味着当nSLEEP引脚转高时,步骤应在1毫秒后或不足1毫秒后开始?
如果步进信号需要至少1毫秒的延迟,为什么唤醒时间未标记为最小值?
请帮助解决 我的困惑。
谢谢。