请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8332 主题中讨论的其他部件: DRV5053, TMS570LC4357
您好,TI Moter驱动程序团队:
我使用的是用于BLDC电动机的DRV8332,并使用正弦PWM运行电动机。
如果我尝试连续运行电机一段时间,低侧MOSFET会随机短路到任何端口。 这是通过检查OUT_x和GND_X之间的短路来观察到的
我已经损坏了很多8332个IC,并且在所有的情况下都发现了相同的问题。
如果有我做错的事情,请告诉我。
谢谢
Saurabh