This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:需要紧急帮助

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV5053, TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641806/drv8332-urgent-help-needed

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件: DRV5053TMS570LC4357

您好,TI Moter驱动程序团队:

我使用的是用于BLDC电动机的DRV8332,并使用正弦PWM运行电动机。

如果我尝试连续运行电机一段时间,低侧MOSFET会随机短路到任何端口。 这是通过检查OUT_x和GND_X之间的短路来观察到的

我已经损坏了很多8332个IC,并且在所有的情况下都发现了相同的问题。

如果有我做错的事情,请告诉我。


谢谢
Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurabh,

    您能否提供更多详细信息?
    在出现此问题之前,您运行电机多长时间?
    什么是电机操作配置文件(先启动,然后连续单向运行,先向前运行10秒,然后停止,再向后运行10秒)
    如果停止和反向,您如何停止电机?
    有多少设备已损坏?
    您使用的PVDD电压是多少?
    您是否遵守9.2 .1.2 .2节中有关12 V电源的电流要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢快速回复...

    >>在出现此问题之前,您运行电机多长时间?
    ——我在oen循环中运行电机不超过5分钟。 我有一个调节电源,我已将电流限制为至少1 A

    >>什么是电机操作配置文件?
    ——现在我在一个方向连续运行电机。 我尝试使用6步进和正弦换向运行电机。

    >>有多少设备已损坏?
    ——到目前为止,我已经损坏了4个设备,但都有同样的问题。 我已经在面包板上建立了所有连接,我不确定这是否会导致此问题...请告诉我您对此有何看法。

    >>您使用的PVDD电压是多少?
    -我已将PVDD电压设置为15伏,并将电流限制在1安以下。我也使用热膏将散热片连接至IC。

    >>您是否遵守了9.2 .1.2 .2节中有关12 V电源电流要求的要求?
    --我正在使用调节电源来提供GVDD和PVDD。 对于GVDD,当设备以较高的温度运行时,我的电源可以提供所需的电流。 所以,是的,我相信我是这个要求。

    我正在为空气动力学套件的产品开发此应用,成本和设备占用空间对其至关重要。 我真的很想使用这款设备,因为它可以满足这两种需求。 如果我能够解决此问题,它肯定也会找到适用于其他产品的应用程序。请帮助并建议我如何解决此问题


    再次感谢您的支持

    此致
    Saurabh Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    请为上述问题提供帮助。 我需要紧急解决这个问题。

    对于我们的应用,我们将使用TMS570LC4357来生成DRV8332所需的PWM,该PWM将控制BLDC电机。 我们将生成正弦PWM来控制电机。 作为传感器反馈,我们使用DRV5053线性HES。 我们的硬件中的所有这些模块都经过了单独测试,正弦PWM和线性HES工作正常,但我们在使用DRV8332时遇到了问题。

    请提供解决方案/建议,以便我们可以解决此问题。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    请回复...

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurabh,

    很抱歉回复延迟。 您能否提供您的试验电路板示意图?
    是否在相同输出中观察到损坏?