This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701 voff

Guru**** 2355020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631711/drv8701-drv8701-voff

部件号:DRV8701

您好~ TI专家

我 设计了基于 DRV8701的电机控制板。

因此,偏移电压(voff)是固定的吗?

Voff范围显示在数据表50mV~250mV中。

如何准确地知道虚拟办公室的价值 ? 我使用了感应电阻(10mohm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    当DRV8701不驱动电流时,测量SO针脚。 这将与数据表相同:

    参数 测试条件 最小 典型值 最大 单位
    voff SO偏移 VSP = VSN = GND 50岁 250 毫伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。
    drv8701驱动电流时,是否未更改测得的voff值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想用SO针的外电流限制电路,但每个IC的电压电平偏差太大。
    我知道drv8701具有OCP功能。但我的客户想要双重保护以确保可靠性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    您能否更详细地描述偏差?

    所需的精确度是多少?
    您计划如何使用SO针? 是否有一个示意图可以帮助我了解问题?

    您指的是SO偏移量吗? SO偏移包括放大器增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当drv8701未行驶时,测得的电压为20~100mV。这是否正常?

    MCU检测SO针脚上的电压并控制 drv8701。

    实际上 ,它与 drv8701 的OCP是相同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICHOP=(VREF-VOFFSET)/(RSENSE*AV)

    但Voffset的偏差为50mV~250mV。

    drv8701如何精确限制当前值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    您尝试限制的电流值是多少? 什么容差是可接受的?

    大多数电动机不需要精确的电流限制。 整个系统都存在容差,例如VM,电机电阻和电感,放大器增益和偏移,固件或硬件延迟以及其他妨碍准确电流限制的因素。