This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:电压感应滤波器

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8301, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631056/boostxl-drv8323rs-voltage-sense-filter

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8301DRV8323CSD8.8599万Q5DC

您好,

我目前正在从DRV8301迁移到DRV8323RS扩展模块。 控制器是F2.8069万M Launchpad。 由于我没有找到任何使用DRV8323的MotorWare示例,我正在手动编辑DRV8301的lab2b项目。 在我设置用户参数的时候,我被卡在 user_voltage_filter_pole_Hz。 问题是BOOSTXL-DRV8323没有电压反馈的低pas滤波器。 有简单的电压分隔器(R2,R7 R3,R9和R4R11),但滤波电容器(C9,C10和C11)未焊接。 如果没有这些滤波电容器,是否可以使用InstaSPIN-FOC? 如果是,我应该在 user_voltage_filter_pole_Hz字段中输入什么值。 或者我需要焊接适当的电容器?

我想驱动最大转速为4500 RPM的电动机和14极对。 因此,电频应该高达(456*14)/60=1050 Hz,对吧? 在考虑滤波器参数时,我应该将目标对准理想的极或半极位置(如"motorware_selecting用户变量.xlsx"中所述)?

此致,

弗拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladislav,

    我们的算法专家已联系,应尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    我还有另一个关于DRV3823电源块CSD8.8599万Q5DC的问题,该电源块用于增压器组件中。 两种器件的额定电压均为60V或12s电池组(12 x 4.2 = 50.4 V),如CSD8.8599万Q5DC数据表中所述。 这不是一个小到低的利润吗? 我很担心,因为"motorware_selecting _user_variables.xlsx"中的计算得出23.4 V的BEMF值。我相信此值会添加到V_supply值中,该值给出50.4 + 23.4 V = 73.8 V。电子表格中的BEMF值是在假设电机以最大速度旋转的情况下计算的。 但是,强烈减速和制动的时刻如何? 这会导致更大的BEMF溢出吗?

    DRV8323数据表建议在电动机的每相位上使用RC缓冲器。 这就够了吗?

    我想我把电压峰值与BEMF混淆了...我希望是这样:)

    我正在为12s电源设计一个定制的ESC单元,我正在考虑使用DRV3823和CSD8.8599万Q5DC电源块(确切地说,每相并行2个,因为电动机的额定电流最大为42A,额定电流约为30A)。 因此我确实需要评估此解决方案,过压是我最关心的问题。

    附注:很抱歉,我将几个不同的主题放在一起,但我相信,同时放所有的东西对我和你来说都更容易:)

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有足够的容差可供采用12s电源的60V MOSFET使用,您需要使用较高电压功率MOSFET,如80V,性能更好,更安全。
    2.对于instaSPIN-FOC,您需要焊接这些部件以进行电压感应,低通滤波器的角频率约为500~750Hz,这对于此高频电机是可以的。