主题中讨论的其他部件:MOTORWARE, DRV8301, DRV8323, CSD8.8599万Q5DC
您好,
我目前正在从DRV8301迁移到DRV8323RS扩展模块。 控制器是F2.8069万M Launchpad。 由于我没有找到任何使用DRV8323的MotorWare示例,我正在手动编辑DRV8301的lab2b项目。 在我设置用户参数的时候,我被卡在 user_voltage_filter_pole_Hz。 问题是BOOSTXL-DRV8323没有电压反馈的低pas滤波器。 有简单的电压分隔器(R2,R7 R3,R9和R4R11),但滤波电容器(C9,C10和C11)未焊接。 如果没有这些滤波电容器,是否可以使用InstaSPIN-FOC? 如果是,我应该在 user_voltage_filter_pole_Hz字段中输入什么值。 或者我需要焊接适当的电容器?
我想驱动最大转速为4500 RPM的电动机和14极对。 因此,电频应该高达(456*14)/60=1050 Hz,对吧? 在考虑滤波器参数时,我应该将目标对准理想的极或半极位置(如"motorware_selecting用户变量.xlsx"中所述)?
此致,
弗拉迪斯拉夫