This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308不工作。

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632191/drv8308-drv8308-not-worked

部件号:DRV8308


祝你好
我想提前为我的英语差而道歉。

我是一名大学生,我的最终论文基于DRV8308车手。 它是一个用于控制两个BLDC电机(hobbyking.com/.../turnigy-trackstar-21-5t-sensored-brushless-motor-1855kv-roar-approved.html )的装置,可与CAN与设备的其余部分进行通信。 该单元将在SPI之后由内部寄存器PWM模式控制。

1)
整个装置由一个双芯LI-POL电池供电,即7.4 - 8.4V (大约)这里,我有一个处于升压模式的DC-DC转换器,从5V至12v。 DRV8308从12伏分支馈电,但电机将直接由蓄电池供电。 此电机电压是否检查电路并将其关闭?

2)我已经设计和制造了原型,如下所示。 我能够在SPI之后进行写入和读取。 连接霍尔传感器后,我在示波器上跟踪了它们的输出,结果是正确的。 当我在0x2A寄存器中连接发动机时,RLOCK = 1


以下是寄存器列表


我尝试了很多东西,但我想不出与CLKIN PIN有任何关系,但如果我想在PWM模式下操作设备,我没有连接它。


非常感谢您的回答

Jakub Novotný ñ o


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jakub,

    您能否更详细地描述您的问题?
    您正在尝试做什么?
    DRV8308在做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    如果我连接电机,我会想到电源针脚U,V,W和霍尔传感器。 我将DRV8308设置为模式内部PWM模式。我发送SPI以注册0x0B速度电机停止。 如果我读取寄存器0x2A RLOCK =1。

    霍尔传感器根据pdf提供正确的波形,并松散地将手转过电机

    我在注册表和电机停止中尝试了许多选项设置。  我没有尝试在插针CLKIN上连接信号与频率,但在内部PWM模式下,我认为可能不会

    但如果不是这样,当我写入ENPOL =1 VREG时,DRV8308工作正常

    非常感谢您的回答。

    雅库布