祝你好
我想提前为我的英语差而道歉。
我是一名大学生,我的最终论文基于DRV8308车手。 它是一个用于控制两个BLDC电机(hobbyking.com/.../turnigy-trackstar-21-5t-sensored-brushless-motor-1855kv-roar-approved.html )的装置,可与CAN与设备的其余部分进行通信。 该单元将在SPI之后由内部寄存器PWM模式控制。
1)
整个装置由一个双芯LI-POL电池供电,即7.4 - 8.4V (大约)这里,我有一个处于升压模式的DC-DC转换器,从5V至12v。 DRV8308从12伏分支馈电,但电机将直接由蓄电池供电。 此电机电压是否检查电路并将其关闭?