您好,
我正在我们的一个项目中使用DRV8323H以及ATMEGA2560来安装BLDC电机驱动器。
我正在使用6 PWM的DRV8323,并在读取电机的霍尔传感器位置后验证Atmega2560的PWM。
PWM频率设置为31KHz,非常符合DRV8323的限制。 电流传感器电阻0.001Ohm按照建议连接在ckt上,增益设置为40。 Idrive通过一个75K电阻器连接到GND。VDS通过18K电阻器连接到DVDD。
我逐渐从ATMEGA2560增加PWM,直到PWM的40 %。在PWM的40 % 接通后,电机运行没有任何问题, 驱动程序正在进入错误模式。由于我正在使用此项目的硬件版本,因此我不知道为什么会出现此错误。
目前使用的MOSFET是4.5V闸电源,而VM是12V。 这是否有任何不同? 我的意思是,错误是因为这个原因吗?
请告诉我,如果有什么原因需要找出错误是什么?
期待您的反馈。
此致,
Shivaraja,N.