This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:电机电流出现尖峰噪音

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629989/drv8811-spike-noise-on-motor-current

部件号:DRV8811

您好,

我们的客户一直在使用步进电机测试DRV8811。
他观察了电动机绕组的电流。
电流的波形如下所示。

电流波形上有尖峰噪音。

我有一些问题。

 高峰生成的原因是什么?

 它是否受到"挂钩"的影响?

提前感谢您的参与。

此致,

Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    这可能是由于更改步骤时设备振荡。

    为什么在电机启动后微步速率发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

    很抱歉回复较晚,感谢您的回答。

    >为什么微步速率在电机启动后发生变化?

      这是他们的应用规范,是一个实际的运动。

    我有一个波形的全阶运动。

    它具有相同的振荡波。

    所以我认为原因不是步骤改变。

    是否考虑了任何其他原因?

    请告诉我一种减少振荡/尖峰噪音的方法。

    此致,

    Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    我认为波形似乎是在步进输入时振铃而不是振铃。 你怎么看?

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    您会告诉我一种减少振荡/尖峰噪音的方法吗?

    此致,
    Takishin