请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8313EVM 背景:我一直在使用两个螺线管耦合来驱动金属棒的头部 (底部固定在底座上)以产生前后旋转运动,这几乎相当于 在受控频率和振幅下的清洗器搅拌。 频率通常从10 Hz到大约200 Hz不等,使用从National Instrument DAQ板接收到的正弦激发信号,旋转振幅从0.0.0001万 度到0.1 度不等。
问题1:我有兴趣用BLDC更换驱动系统。 我当时在考虑 使用支持InstaSPIN-FOC的C2000 Piccolo Launchpad 进行原型设计。 是否有人使用Launchpad开发类似的系统? 如果有一些应用说明,我将不胜感激。
问题2:Launchpad是否提供与NI DAQ-6210的无缝界面?
谢谢