This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:drv8313

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/643255/drv8313evm-drv8313

部件号:DRV8313EVM

背景:我一直在使用两个螺线管耦合来驱动金属棒的头部 (底部固定在底座上)以产生前后旋转运动,这几乎相当于 在受控频率和振幅下的清洗器搅拌。 频率通常从10 Hz到大约200 Hz不等,使用从National Instrument DAQ板接收到的正弦激发信号,旋转振幅从0.0.0001万 度到0.1 度不等。

问题1:我有兴趣用BLDC更换驱动系统。 我当时在考虑 使用支持InstaSPIN-FOC的C2000 Piccolo Launchpad 进行原型设计。 是否有人使用Launchpad开发类似的系统? 如果有一些应用说明,我将不胜感激。

问题2:Launchpad是否提供与NI DAQ-6210的无缝界面?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的提问。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:InstaSPIN-FOC是无传感器FOC,支持电动机的速度或扭矩控制。 如果您需要精确的位置控制,则必须使用感应式实感运动。
    问题2:C2000控制器可以支持SCI,SPI,CAN和USB或模拟输入,您可以根据控制卡设计自己的接口。