This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301显示FAULTn。

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631526/drv8301-drv8301-showing-faultn

部件号:DRV8301

您好,

我已经开发了一个引用Lab11e (从大厅到快速过渡)的代码。

我在设备启动xlF2.8069万M和DRV8301上尝试了电机标识代码,它工作正常。 我得到了Rs,LSD,LSQ和通量。

但当我尝试执行Lab11e时,电动机发生了一些振动,DRV8301突然显示FAULTn。

我已将霍尔传感器连接到QEP模块。 此外,当激发ENGATE时DRV8301会变得过热,当禁用时,DRV8301会快速冷却。

我尝试了以下命令:

TX (bin)-> RX (bin)

状态控制REG_2:1001 1000 0000 0000 -> 0001 1000 0000 0000

设置增益20VpV:0001 1000 0000 0100 -> 0110 0000 0000 0000

设置增益10VpV: 0001 1000 0000 0000 -> 0110 0000 0000 0000

状态控制REG_1: 1001 0000 0000 0000 0000 -> 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OCA设置在27: 0001 0110 1100 0000 -> 0110 0000 0000稍后1000 0110 0000 1000,然后0110 1000 0110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主程序是:

    e2e.ti.com/.../lab11e_5F00_main_5F00_program_5F00_c.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    发生故障时,状态寄存器1和2中的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    的值
    状态寄存器1 -> 0000 0000 0110 0000
    STSTUS寄存器2 -> 0000 1100 0111 0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    状态寄存器1正在报告FETHA_OC和FETLA_OC。 您是否检查过您的相位A FET以确定其中一个或两个FET是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    抱歉,我误读了注册表。 它应该是OTW和FETHA_OC。 检查相位A FET的请求仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,
    当我检查IC加热时,我检查了工作正常的feta (高侧)。

    但是我遇到了FETC的问题,它显示VDS =2.89V,而没有触发门。

    我还检查了以下参数。

    GVDD = 3.6V,

    DVDD = 3.4V,

    AVDD = 6.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    我们又执行了一个程序,我们发现DRV引脚38 (BST_C)和PIN36 (SH_C)之间的电容器短路(显示8欧姆电阻),因此我们卸下了这些组件,它工作正常。因此内部DRV短路; 现在,我们已解决新组件问题,并将向您提供最新结果。
    但我需要有关此操作失败的指导。
    什么可能导致DRV8301内部短路?