请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 你(们)好
我们的客户因提高转速而面临以下错误。
我相信它代表了Lock2:不正常的KT。
DRV1.0983万是为客户电动机配置的,可通过参阅调谐指南(SLOU395D)使用。
您能否建议如何避免此错误?
BestRegards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的客户因提高转速而面临以下错误。
我相信它代表了Lock2:不正常的KT。
DRV1.0983万是为客户电动机配置的,可通过参阅调谐指南(SLOU395D)使用。
您能否建议如何避免此错误?
BestRegards
嘿,na na78,
很抱歉耽误你的时间。 您能再解释一下"提高转速"吗? 当电机提高到其目标速度时,是否会发生这种情况? 或者是否可以达到目标速度,但在输入更高速度时触发错误?
希望这能有所帮助,
-Cole