This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:BEMF异常错误

Guru**** 2350880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630394/drv10983-bemf-abnormal-error

部件号:DRV1.0983万

你(们)好

我们的客户因提高转速而面临以下错误。

我相信它代表了Lock2:不正常的KT。

DRV1.0983万是为客户电动机配置的,可通过参阅调谐指南(SLOU395D)使用。

您能否建议如何避免此错误?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,na na78,

    很抱歉耽误你的时间。 您能再解释一下"提高转速"吗? 当电机提高到其目标速度时,是否会发生这种情况? 或者是否可以达到目标速度,但在输入更高速度时触发错误?

    • 如果在 电动机增加到其目标速度时发生这种情况,则客户正在旋转的电动机的编程KT可能不正确,必须进行验证。
    • 如果在尝试以更高速度输入时出现这种情况
      • 请通过取消选中故障部分高级设置选项卡上的复选框来禁用故障。 再次监测故障,查看是否触发了另一个故障。
      • 如果未触发故障,请手动并逐渐增加电机参数部分基本设置选项卡上的编程KT。 如果在手动增加KT后电动机能够达到更高的速度,则使用新的KT值。

    希望这能有所帮助,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cole

    感谢您的回复。

    我将与您的答案一起检查。

    BestRegards